- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
Communiqués de presse
Nouvelles des produits et des sociétés pour Hilti North America
-
HILTI ÉLARGIT LA GAMME D'OUTILS SANS FIL NURON POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES CHANTIERS ET SIMPLIFIER LA GESTION DES OUTILS GRÂCE À SON PROGRAMME FLEET MANAGEMENT
Hilti lance de nouveaux outils sans fil sur la plateforme de batterie 22V Nuron afin de compléter son portefeuille et d'offrir une plus grande valeur par le biais de son service d'outils par abonnement, Fleet Management.
Lire le communiqué de presse du janvier 2024HILTI INTRODUIT UNE FIXATION SIMPLIFIÉE DE L'ACIER SOUDÉ AVEC LE SYSTÈME DE FUSION DE GOUJONS SANS FIL FX 3-A
Le nouveau système de fusion de goujons sans fil FX 3-A réduit considérablement le temps de soudage. Couvrant des charges plus élevées et des matériaux de base plus fins que les produits Hilti précédents, la fusion de goujons sans fil est jusqu'à 75 % plus rapide que les méthodes de soudage traditionnelles et constitue un système entièrement mobile et autonome ne nécessitant aucun câble d'alimentation.
Lire le communiqué de presse du 1 août 2023SYSTÈME D'ANCRAGE UNIQUE EN SON GENRE PERMETTANT AUX ENTREPRENEURS D'ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT
Hilti Amérique du Nord, un chef de file mondial qui fournit des outils, des technologies, des logiciels et des services innovants au secteur de la construction commerciale, présentait aujourd'hui le système d'ancrage double action Kwik-X, le premier de son genre sur le marché, combinant les hautes performances des ancrages adhésifs et la rapidité et la simplicité d'installation des ancrages à vis.
Lire le communiqué de presse du 11 février 2023HILTI PRÉSENTE UN NOUVEL OUTIL D’IMPLANTATION NUMÉRIQUE QUI PERMET DE GAGNER DU TEMPS
Hilti Amérique du Nord, un leader mondial dans la fourniture d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants à l'industrie de la construction commerciale, présente la PLT 400, un outil d’implantation numérique conçu pour aider les équipes d’implantation de chantier à être plus productives.
Lire le communiqué de presse du 26 janvier 2023LE GROUPE HILTI S'ENGAGE EN FAVEUR DE L'INITIATIVE SBTI ET INVESTIT PLUSIEURS MILLIONS POUR PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE BOUT EN BOUT
Le Groupe Hilti s'engage en faveur du développement durable en adhérant à l'initiative des objectifs basés sur la science (SBTi), conformément à l'Accord de Paris.
Lire le communiqué de presse du 24 janvier 2023HILTI ANNONCE L’AJOUT DE PLUS DE 30 NOUVEAUX OUTILS INNOVANTS À LA PLATEFORME SANS FIL NURON TOUT-EN-UN
Hilti Amérique du Nord, un chef de file mondial fournissant des outils, des technologies, des logiciels et des services innovateurs à l'industrie de la construction commerciale, a annoncé aujourd'hui qu’en 2023, plus de 30 nouveaux outils sans fil seront ajoutés à son portefeuille actuel déjà robuste de plus de 70 outils alimentés par batterie Nuron. De plus, au salon World of Concrete de Las Vegas, les clients auront l'occasion de se familiariser avec plus d'une douzaine de ces nouveaux outils Nuron.
Lire le communiqué de presse du 10 janvier 2023Trimble et Hilti annoncent l'intégration de produits pour aider les entrepreneurs à simplifier le suivi des outils et la répartition des coûts des travaux
L'intégration des outils et des équipements permet d'attribuer de manière automatique et précise les coûts des outils et des équipements aux coûts des travaux, ce qui réduit les temps d'arrêt des travailleurs et la saisie manuelle des données
Lire le communiqué de presse du 8 novembre 2022Hilti présente le tout nouveau système de manchon modulaire qui offre performance, flexibilité et valeur
Hilti Amérique du Nord dévoile le dernier né de sa gamme de chemins de câbles Hilti, le manchon coupe-feu modulaire CFS-MSL – une solution innovante conçue pour offrir une flexibilité révolutionnaire de même qu'une capacité de câblage et des performances optimales en matière de débit d'air.
Lire le communiqué de presse du 25 septembre 2022HILTI ET BENTLEY FACILITENT LA CONCEPTION DU FLUX DE TRAVAIL POUR LES INGÉNIEURS DE LA CONSTRUCTION GRÂCE À L'INTÉGRATION LOGICIELLE
PROFIS Engineering et RAM Structural System collaborent pour permettre un transfert de données en toute transparence, ce qui fait gagner du temps aux utilisateurs et améliore leur précision
Lire le communiqué de presse du 12 juillet 2022HILTI DÉVOILE DE NOUVELLES CAPACITÉS DE PERÇAGE DU ROBOT DE CHANTIER COMPATIBLE AVEC BIM
Améliorations de la sécurité de l'opérateur et mises à jour de la précision également apportées au Jaibot
Lire le communiqué de presse du 28 juin 2022Hilti lance son application de suivi d'outils ON!Track pour permettre aux entrepreneurs de gérer plus que les actifs sur le chantier
ON!Track Unite est un centre unique de données sur la construction, doté d'une API ouverte et d'une capacité avérée à fournir de meilleures informations, une efficacité accrue et des économies plus importantes.
Lire le communiqué de presse du 14 juin 2022FORTE REPRISE ET CROISSANCE À DEUX CHIFFRES
En 2021, le Groupe Hilti a enregistré une croissance de 12,1 % de son chiffre d'affaires, qui a atteint près de 6 milliards de francs suisses, une augmentation substantielle de 16,3 % du résultat d'exploitation, qui a atteint 847 millions de francs suisses. Cette forte reprise permet au Groupe de retrouver le niveau d'avant la crise de COVID-19.
Lire le communiqué de presse du 18 mars 2022HILTI ET TRACKUNIT ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR ÉLIMINER EFFICACEMENT LES TEMPS D'ARRÊT
Ce partenariat s'axe sur une mise à l'échelle mondiale du domaine de la connectivité des outils et du matériel. Avec Trackunit, leader dans l’industrie des services de gestion de flottes, Hilti est à présent en mesure de renforcer sa solution ON!Track.
Lire le communiqué de presse du 31 janvier 2022Hilti dévoile Nuron, une toute nouvelle plateforme sans fil de 22 V avec connectivité intégrée
Le Groupe Hilti, qui innove en matière d'outils, de technologies, de logiciels et de services pour le secteur de la construction commerciale, annonce le lancement d'une nouvelle innovation qui offre aux clients une expérience entièrement connectée sans précédent – Nuron – une plateforme de batteries sans fil 22 V encore plus puissante.
Lire le communiqué de presse du 12 janvier 2022