Firestop s’intègre au modèle BIM

Présentation du Firestop Button de Hilti

Plano, Texas. – Le 6 juin 2016 — Le nouveau Firestop Button de Hilti est le premier logiciel d’automatisation de coupe-feu à être intégré aux plates-formes logicielles du modèle de l’information du bâtiment (BIM). Le Firestop Button de Hilti automatise le processus de sélection des produits coupe-feu et des systèmes UL, et élimine la tâche manuelle longue et fastidieuse de placer des centaines d’objets coupe-feu dans le modèle BIM. Ce qui prenait des heures à un concepteur peut maintenant être fait en un seul clic grâce au Firestop Button de Hilti.

Le Firestop Button de Hilti détecte automatiquement les transpercements dans les constructions ayant une cote de résistance au feu, et saisit les produits coupe-feu et les systèmes UL directement dans le modèle BIM pour économiser du temps, améliorer l’efficacité et réduire les coûts. Incorporer le Firestop Button de Hilti au modèle BIM améliorera le contrôle de la qualité et aidera à coordonner les horaires.

En s’intégrant facilement à l’écosystème Autodesk, avec Navisworks Manage, AutoCAD, Fabrication CADmep et Revit, le Firestop Button de Hilti automatise le processus de sélection des coupe-feu pour un projet. En se servant d’attributs dans le modèle BIM pour la détection de collision, le Firestop Button de Hilti repère les transpercements au travers des barrières ayant une cote de résistance au feu qui doivent faire l’objet d’un colmatage coupe-feu. Ces renseignements provenant de la détection de collision sont ensuite transférés au logiciel de gestion des coupe-feu. Ce processus automatique réduit le nombre d’heures passées sur les chantiers de construction et au bureau en repérant manuellement quels transpercements doivent faire l’objet d’un colmatage coupe-feu.

Après que les transpercements devant faire l’objet d’un colmatage coupe-feu sont repérés, le Firestop Button de Hilti automatise le processus de sélection des produits coupe-feu et des systèmes UL en déterminant un produit coupe-feu et un système UL appropriés pour les transpercements en fonction des attributs dans le modèle. Cela aide à éliminer la nécessité de faire examiner les plans et les codes par des spécialistes pour des produits et des systèmes précis d’un projet. Après avoir examiné ou mis à jour la sélection du produit coupe-feu et du système UL, l’utilisateur peut générer des documents de proposition exhaustifs, créer une nomenclature et commander directement sur Hilti en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Firestop Button de Hilti, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hilti. Pour les États-Unis, appelez Hilti, Inc. au 1-800-879-8000 ou visitez le site www.us.hilti.com; pour le Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458 ou visitez le site www.hilti.ca. À propos de Hilti, Inc.

 

À propos de Hilti, Inc.

Hilti est un chef de file mondial de la fabrication et de la distribution d’outils et de systèmes de fixation novateurs, spécialisés et de qualité pour les professionnels. En Amérique du Nord, l’entreprise compte plus de 1 500 gestionnaires de comptes et ingénieurs disposant d’une formation complète ainsi que 1 300 autres employés. Les compétences de Hilti touchent le scellement au pistolet, le perçage et la démolition, le forage et le sciage au diamant, le mesurage, la sécurité incendie, le vissage, l’ancrage adhésif et mécanique ainsi que les systèmes de supports et traverses.

Partager