Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Pompe à eau intégrée DSH-P

Offrir l’innovation partout où elle est nécessaire

DSH-P integrated water pump

Plano, Texas – le 24 octobre 2017 – Depuis longtemps, les professionnels de la construction utilisent l’eau pour contrôler la poussière. Mais que faire quand il est difficile de trouver une source d’eau sous pression? La pompe à eau intégrée DSH-P de Hilti est là pour vous aider.

La pompe à eau intégrée DSH-P de Hilti est la première en son genre dans toute l’industrie. Elle offre une portabilité sans pareil pour assurer le contrôle de la poussière. Vous n’êtes plus limité par la distance. Il vous suffit de remplir un seau d’eau ou d’utiliser une autre source d’eau fixe et de raccorder le système de pompe à eau intégrée DSH-P à votre scie portative à essence Hilti pour contrôler la poussière sur votre chantier. 

La pompe à eau intégrée DSH-P de Hilti exploite la puissance de votre scie à essence Hilti pour pressuriser l’eau et réduire la poussière atmosphérique, peu importe où se trouve le chantier. La pompe à eau intégrée de Hilti est dotée d’un boyau de 10 pieds, et elle est compatible avec les scies portatives à essence DSH 700-X et 900-X de Hilti.

Tout comme les scies à essence de Hilti, la pompe à eau intégrée DSH-P de Hilti est offerte comme article de parc, ce qui vous procure une garantie d’un an pour la réparation, sans qu’aucune question ne soit posée, et un délai de réparation garanti d’une journée.*

Pour de plus amples renseignements sur les scies à essence et la pompe à eau intégrée de Hilti, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle Hilti. Pour les États-Unis, appelez Hilti, Inc. au 1-800-879-8000 ou visitez le site www.hilti.com; pour le Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458 ou visitez le site www.hilti.ca.

*Certaines restrictions s’appliquent. Communiquez avec Hilti pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Hilti

Hilti est un chef de file mondial de la fabrication et de la distribution d’outils et de systèmes de fixation novateurs, spécialisés et de qualité pour les professionnels. En Amérique du Nord, l’entreprise compte plus de 1 500 gestionnaires de comptes et ingénieurs disposant d’une formation complète ainsi que 1 300 autres employés. Les compétences de Hilti touchent le scellement au pistolet, le perçage et la démolition, les outils sans fil, le forage et le sciage au diamant, le mesurage, la sécurité incendie, le vissage, l’ancrage adhésif et mécanique ainsi que le supportage.

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous