Le développement durable chez Hilti

Construire un avenir meilleur

Dans un monde plein de défis, l'outil le plus puissant est l'engagement de chacun d'entre nous. Chez Hilti, nous voulons contribuer à un mode de vie plus durable - pour un monde moins accablé par notre impact, pour une meilleure santé et sécurité dans la construction, et pour une société plus équitable.

Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

GESTION PROACTIVE DE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Please enter alternative text here (optional)

Nous nous engageons à respecter les principes de l'économie circulaire, ce qui signifie que nous gardons les ressources en usage aussi longtemps que possible. Hilti est une entreprise enregistrée ISO 14001. Nous récupérons 1 400 outils usagés par an, les remettons à neuf et en faisons don à des organismes à but non lucratif et à des écoles.

Recyclage des outils - Aux États-Unis et au Canada, nous récupérons et recyclons près d'un million de livres d'outils par an.

Recyclage des batteries - Nous recyclons plus de 58 000 livres de batteries par an, pour éviter qu'elles ne finissent dans les décharges.

Réduction de l'élimination des produits chimiques endommagés ou périmés - Nous réduisons les déchets en gérant de manière agressive notre processus de développement de produits. Hilti a un taux de rebut de seulement 0,06 %.

Programmes de construction verte - Hilti offre plus de 100 produits et systèmes d'installation qui peuvent être crédités pour les projets LEED V3, LEED V4 et Living Building Challenge.

Notre stratégie de durabilité

Pour nous, la durabilité consiste à garantir le succès à long terme grâce à une stratégie commerciale qui valorise les aspects environnementaux, humains et sociaux au même titre que les facteurs économiques.

Chargement

Le développement durable comme mode de vie

Christoph Loos, PDG
1 / 3
« Nous voulons gérer nos activités d'une manière fondamentalement plus respectueuse de l'environnement et en apportant une contribution plus positive à la société. »

Christoph Loos, PDG

Michèle Frey-Hilti, membre du conseil de la Fondation Hilti.
2 / 3
« Je suis convaincue que seule une approche durable de l'entreprise peut garantir notre succès à long terme. »

Michèle Frey-Hilti, membre du conseil de la Fondation Hilti.

Peter Rupp, responsable du développement durable de l'entreprise
3 / 3
« À l'avenir, nous intégrerons plus consciemment les facteurs écologiques et sociaux dans nos décisions et actions d'entreprise. »

Peter Rupp, responsable du développement durable de l'entreprise

Points forts de 2020

2023 Année

Neutralité en CO2
Nous nous sommes engagés à être climatiquement neutres d'ici 2023 (en ce qui concerne les émissions des champs d'application 1 et 3 et les déplacements professionnels).

25.5 %

de l'effectif de Hilti sont des femmes
Le nombre de femmes membres de l'équipe Hilti a augmenté de plus d'un tiers depuis 2010.

>120 projets

Projets caritatifs
Ont été soutenus par nos employés dans le monde entier.

La Fondation Hilti

La Fondation Hilti est une organisation philanthropique à but non lucratif soutenue conjointement par le Groupe Hilti et la famille Hilti. Elle s'engage à « construire un avenir meilleur » et soutient des projets dans le monde entier dans le but de permettre aux personnes dans le besoin de vivre une vie indépendante et autodéterminée.

Logement et technologies abordables

Aux Philippines, les ingénieurs de Hilti ont utilisé des technologies de construction innovantes pour construire des maisons en bambou, un matériau à la fois durable et disponible localement, et ont établi une chaîne de valeur locale pour le bambou.

En savoir plus

La musique pour le changement social

La Fondation fournit un soutien financier, une expertise professionnelle et des réseaux culturels pour permettre aux jeunes de développer des compétences à travers la musique qui leur permettent de devenir des membres autodéterminés et responsables de la société.

En savoir plus

Autonomisation économique

Les objectifs de la Fondation Hilti sont clairs: Il est primordial de donner aux gens les moyens de devenir économiquement indépendants en gagnant un revenu durable qui contribue à améliorer leurs conditions de vie.

En savoir plus

Partager