Gestion des risques dans les centres de données

Nos solutions coupe-feu sans fibres réduisent les risques inutiles pour le câble et la fonctionnalité des serveurs

Traditional firestop maintenance activities

Le compartimentage dans les centres informatiques est fréquemment confié à des personnes ou à des sociétés qui sont spécialisées en technologies des centres informatiques, mais pas en compartimentage. Ces installateurs feront souvent appel à des matériaux de compartimentage peu chers, comme des coussins ou des sacs de compartimentage. Outre ces premières installations qui pourraient ne jamais satisfaire les exigences d'un système de compartimentage mis à l'essai ou répertorié, les ajouts et changements constants du câblage des centres informatiques font que les matériaux de compartimentage installés à l'origine ne sont pas remplacés ni restaurés de façon adéquate. 

La photo en regard illustre ces problèmes. Un sac de compartimentage installé à l'intérieur du manchon non métallique n'aurait jamais été efficace. Dans cette situation, un compartimentage intumescent (qui se dilate) serait également nécessaire autour de l'extérieur du manchon, à la jointure avec le mur, pour le protéger lors de la fonte ou de la consumation du manchon. Même si le sac de compartimentage avait été une solution mise à l'essai ou répertoriée pour compartimenter l'intérieur du manchon, il est clair qu'au fur et à mesure du remplissage du manchon par des câbles, quelqu'un aurait pu facilement laisser le sac à l'extérieur, car il ne rentrerait plus à l'intérieur. En l'absence d'un système différent pour remplacer le sac, la pénétration serait vulnérable et non conforme.  

En savoir plus sur le compartimentage dans les centres informatiques  (article en anglais)

IL FAUT ÉVITER DE REPÉNÉTRER LES PANNEAUX COUPE-FEU ENDUITS DE LAINE MINÉRALE COUPE-FEU QUI SE TROUVENT DANS DES SALLES BLANCHES.

Minimiser la contamination de salles blanches et permettre la croissance future au moyen de solutions coupe-feu préformées.

Que vous fassiez passer des câbles nus ou préterminés, notre gamme de solutions coupe-feu sans fibres vous aidera à atténuer les risques inhérents aux changements fréquents de câbles.

Le manchon rapide de Hilti vous permet la mise à jour sans effort du câble essentiel à la mission sans avoir à recourir au personnel d’entretien spécialisé. Un contrôle de la circulation de l’air hors pair au sein de l’industrie assure l’étanchéité de l’enveloppe, afin de procurer un refroidissement efficace dans l’environnement des serveurs.

Hilti speed sleeve for data centers

S’ouvre lorsque vous voulez qu’il soit ouvert pour les mises à jour de câbles.

Hilti speed sleeve for data centers

Fermé, il contribue à assurer une gestion appropriée de la circulation de l’air.

Hilti firestop block

Le bloc coupe-feu de Hilti s’avère une solution polyvalente sous la forme d’un bloc de construction pour les grandes ouvertures. Le bloc sans fibres et sans durcissement permet non seulement les changements fréquents de câbles, mais il est également homologué aux fins de l’utilisateur dans des salles blanches ISO de catégorie 4 ou supérieure. 

ÉCONOMISER DE L’ARGENT

Labor and material cost for firestop solutions

Plus vos changements de câbles sont fréquents, plus vous économisez de l’argent.

Peu importe la solution que vous choisissez, un investissement dans des solutions préfabriquées réduit les coûts de main-d’œuvre en aval inhérents aux activités d’entretien des coupe-feu de la manière traditionnelle.

  • Conservez la flexibilité requise pour satisfaire vos exigences de câblage en deux jours sans compromettre la sécurité ou l’efficacité énergétique.
  • Assurez-vous d’exiger des solutions de gestion de câbles flexibles telles que le manchon rapide et le bloc coupe-feu de Hilti.

PRODUITS RECOMMANDÉS

Faites votre choix

Partager