Niveau laser

Nivellement au laser précis et constant, quel que soit le chantier.

Vous savez comment il est difficile de corriger et de revérifier des composants structuraux lourds lorsque votre niveau à bulle de 6 pi indique un petit écart, si petit soit-il. Grâce aux niveaux laser Hilti, votre indicateur de niveau peut être utilisé à tout moment, même à plus de 100 pi de distance d’une pente abrupte.

Depuis leur introduction il y a 20 ans, les niveaux laser Hilti se sont perfectionnés pour une précision intégrée dans de multiples formats : lasers multipoints, cordeaux laser ou lasers sur plan de 360 degrés, procurant jusqu’à un million d’impulsions par secondes pour permettre des lectures hautement fiables dans des conditions de chantier difficiles. Et les services d’étalonnage du laser Hilti vous aident à maintenir cette précision, année après année. Explorez toutes les options de niveaux laser Hilti, qui vont du laser de poche aux appareils montés sur trépied qui peuvent projeter sur tout le site du chantier. 

niveau laser
lasers rotatifs

Lasers rotatifs

Grâce au laser rotatif Hilti qui projette un plan horizontal ou vertical complet de lumière au laser, vous n’aurez plus à imaginer où se termine un mur, un plancher, un plafond ou une surface pavée une fois fini. L’outil le projette devant vos yeux. Cela facilite le repérage de creux ou de bosses dans une inclinaison, des points bas d’un treillis de plafond suspendu, le désalignement d’appareils d’éclairage ou des centaines d’autres imperfections de nivellement étendues sur une grande surface. 

En savoir plus à propos des lasers rotatifs
PD 5 pocket laser

Lasers de poche

Les lasers de poche Hilti compacts, lasers multipoints et cordeaux laser qui procurent des points de référence précis pour le nivellement, l’équarrissage et l’alignement, vous font gagner du temps et économiser de l’argent de multiples manières dans votre projet. Des repères précis préviennent les faux départs et les recommencements dispendieux, alors que la commodité d’un appareil portable facilite l’utilisation partagée sur le lieu d’un projet. 

En savoir plus à propos des lasers de poche
point lasers

Lasers multipoints

Les cadrages de fenêtre ou de porte, l’installation de plomberie et l’érection de cadre pour la pose de cloisons sèches requièrent tous des alignements simultanés sur divers plans : intérieur/extérieur, gauche/droit, haut/bas. Les lasers multipoints, aussi désignés lasers d’aplomb, projettent un alignement précis, vous permettant de mettre des tuyaux ou des cadres de cloison sèche d’aplomb, de mettre des poutres et des plate-formes de niveau et d’équarrir des cadres de porte et de fenêtre avec moins d’effort.

En savoir plus à propos des lasers multipoints
line lasers

Cordeaux laser

Quoique vous ayez à aligner verticalement ou horizontalement, allant de plafonds suspendus à des tuyaux, en passant par des boîtes de jonction ou des douilles électriques, les cordeaux laser Hilti projettent un faisceau d’alignement précis pour les poutres, dans une gamme de faisceaux traditionnels rouge ou vert pour une meilleure visibilité à l’intérieur. Cela permet aux travailleurs de poursuivre leur travail, plutôt que de recourir à de la craie salissante ou de constamment vérifier les niveaux ou les bulles d’aplomb manuellement.

En savoir plus à propos des cordeaux laser

Votre garantie d’outils Hilti, une garantie redéfinie

tool warranty

Tous nos systèmes de mesure et de détection au laser sont appuyés par la garantie d’outils Hilti.

  • Nous réparerons ou remplacerons des pièces défectueuses à cause d’un défaut dans les matériaux ou d’une erreur d’exécution pendant 20 ans.
  • Nous réparerons sans frais* les dommages liés à l’usure normale pendant deux ans à partir de la date d’achat.
  • Si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation en un jour, la réparation est gratuite.*
  • En plus de tout ça, chaque outil de mesure au laser Hilti peut être étalonné gratuitement une fois par an au cours des deux premières années de possession.

* Certaines exceptions s’appliquent. Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails.

Partager