Importance de la formation sur la santé et la sécurité

Comment amener vos équipes à adopter un comportement plus sécuritaire au quotidien

Partenariat d'Hilti visant la sécurité et la productivité

Dans l’article sur les avantages de la santé et de la sécurité au travail, vous apprendrez que le secteur de la construction peut exposer les travailleurs à des risques. Bien entendu, vous ne pouvez pas changer l'ensemble du secteur. Toutefois, vous pouvez investir dans la santé et la sécurité au travail pour atténuer les dangers.  

Pour générer un changement positif au niveau de la santé et de la sécurité dans votre organisation, une bonne pratique consiste à mettre en œuvre des programmes de formation efficaces en la matière.

Mais avant que nous étudiions à quoi ressemble une formation efficace en matière de santé et de sécurité, penchons-nous sur quelques-unes des raisons principales pour lesquelles les accidents se produisent et le rôle que jouent les approches de sécurité basées sur le comportement et les formations dans la génération de résultats positifs en matière de santé et de sécurité.

À quoi sont dus les accidents?

En ce qui concerne la santé et la sécurité sur les chantiers de construction, plusieurs facteurs ont un impact significatif sur la survenue d'accidents et de problèmes de santé liés au travail : facteurs humains, équipements, organisation et leadership, ainsi que l’environnement de travail.

Citons par exemple le comportement des équipes de chantier, les équipements défectueux ou inappropriés, les structures d'organisation inadéquates (p. ex. mauvaise planification et directives incorrectes), ou un environnement de travail potentiellement dangereux. Selon le type d'accident, un ou plusieurs de ces facteurs peuvent être impliqués.

Les recherches ont démontré que les facteurs humains comptent pour beaucoup dans les accidents sur les chantiers de construction (p. ex. GIBB et al. 2014). Il est donc essentiel que les processus de sécurité cernent la cause des accidents. C'est là que la sécurité basée sur le comportement intervient.

Pour les formations sur la santé et la sécurité, faites confiance à Hilti!

Vos inquiétudes sont aussi nos inquiétudes. Hilti aide les entreprises de construction à effectuer des changements positifs en matière de santé et de sécurité. 

Nos sessions de formation ont été conçues pour refléter les qualités souhaitées par les gestionnaires de santé et de sécurité. Elles se caractérisent comme suit :

  • Les formations en santé et en sécurité sont effectuées dans un endroit pratique pour les participants
  • Une plus grande participation avec des groupes de petite taille et des sessions de formation compactes
  • Chaque module de formation en santé et en sécurité de Hilti fonctionne avec du matériel exclusif qui permet aux participants de tester les conséquences d'un comportement sécuritaire et non sécuritaire
  • Une formation de qualité forte de plusieurs décennies d'expertise dans le secteur
  • Les programmes de formation peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des entreprises
  • Un formateur certifié encadre les cours, accorde la certification à vos employés et fournit de la documentation professionnelle

Nos initiatives clés en matière de santé, de sécurité et d’environnement

Technologie et produits

Technologie et produits

Conçus avec la productivité, la sécurité et l’environnement à l’esprit

En savoir plus
Services

Services

Améliorer la santé, la sécurité et la productivité pour les utilisateurs

En savoir plus
Santé et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail

Learn more about Hilti as a responsible institution with regard to its employees

En savoir plus
Environnement

Environnement

Hilti est un établissement responsable qui se préoccupe de l’environnement. Apprenez-en davantage

En savoir plus

Partager