Blogue de Savoir-feu - Avis d’ingénieur

Aperçu des avis d’ingénieur

Qu’est-ce qu’un avis d'ingénieur?  

Un avis d'ingénieur (appelé communément EJ) est un dessin ou groupe de dessins habituellement réalisés par le fabricant de coupe-feu pour une application propre au chantier d'un client. C'est une solution que l'on recommande lorsque les conditions du chantier du client s'écartent d'une de celles du système ou de la configuration coupe-feu homologué.

À quoi sert l'avis d'ingénieur?

Les entrepreneurs sont constamment confrontés à des conditions de chantier uniques nécessitant de nouvelles pénétrations à travers les assemblages avec degré de résistance au feu, quel que soit le nombre de systèmes coupe-feu mis à l'essai et homologués par des organismes d'essais tiers. Des ensembles sur mesure sont parfois nécessaires pour fournir la solution de protection incendie la plus complète possible pour un projet, car un système mis à l'essai et homologué comprenant ces applications uniques n'existe pas encore. 

Comment prépare-t-on ces dessins?

D'après les directives de l’IFC (International Firestop Council), les avis d'ingénieur sont des configurations de systèmes coupe-feu créés par du personnel qualifié qui s'appuient sur des systèmes mis à l'essai et homologués par un tiers. Ces configurations sont conformes aux directives recommandées par l'IFC pour l'évaluation des avis d'ingénieur des systèmes coupe-feu.

Avis d’ingénieur chez Hilti

Les systèmes coupe-feu sont conçus et installés en vue d'empêcher le passage du feu et de la fumée toxique; certains systèmes sont conçus pour limiter également l'infiltration d'eau et de bruit à travers des ouvertures pratiquées dans des séparations coupe-feu. Tous les codes modèles du bâtiment exigent que ces systèmes soient mis à l’essai et homologués au sein d’un ensemble, conformément à la norme ASTM E814, ASTM E1966, ASTM E2307 ou CAN/cUL 8115, ou toute autre norme d’essai de tenue au feu applicable (UL 1479/UL 2079). L'International Building Code (IBC) justifie l'emploi d'avis d'ingénieur qui font l'objet de renvois dans les paragraphes 703.2 (Fire Resistance Ratings) et 703.3 (Alternative Methods for Determining Fire Resistance) de l'IBC 2012. Les essais et le processus de notation garantissent que tous les systèmes faits sur mesure maintiendront ou dépasseront le degré de résistance au feu, conformément aux mises à l'essai, pour lesquels une homologation a été accordée.

Les directives de l’IFC recommandent l'utilisation des systèmes homologués (lorsque ceux-ci sont disponibles) plutôt que les avis d'ingénieur; de plus, les avis d'ingénieur devraient s'appuyer sur les systèmes homologués auparavant. En outre, les avis d'ingénieur ne devraient être préparés que par un personnel technique qualifié.

Tous les renseignements concernant le projet et l’application, par exemple le type de pénétration, sa taille ainsi que sa position, doivent figurer sur le dessin. Les avis d'ingénieur ne devraient être préparés que pour un projet particulier et ne devraient pas être appliqués à un autre projet sans un examen de tous les aspects de ce dernier par l'entité qui a préparé les avis d'ingénieur afin de déterminer si ceux-ci sont applicables au nouveau projet.

Points saillants des directives de l’IFC concernant l’évaluation des avis d’ingénieur

Principales directives fondamentales 

  • Se servir des systèmes homologués lorsque ces derniers sont disponibles plutôt que des avis d'ingénieur.
  • L'avis d'ingénieur est uniquement préparé par du personnel technique qualifié.
  • L'avis d'ingénieur s’appuie sur l'interpolation des systèmes coupe-feu homologués auparavant et les références sont indiquées sur le formulaire.
  • L’ensemble coupe-feu recommandé pour l'application doit être en mesure de répondre de la manière prévue s’il était soumis à un essai d’homologation de coupe-feu pendant la durée requise.
  • L'avis d'ingénieur n'est valable que dans les conditions particulières pour lesquelles il est préparé.
  • L'avis d'ingénieur est préparé pour un projet particulier et n'est pas applicable à un autre projet sans un examen de tous les aspects de ce dernier par l'entité qui a préparé l'avis afin de déterminer si celui-ci est applicable au nouveau projet.
  • L’émission de l'avis d’ingénieur n'est autorisée que s’il est permis par les autorités responsables de la mise en application du Code du bâtiment.

Exigences de base en matière de présentation d'avis d'ingénieur

  • Faire une présentation écrite descriptive et officielle, avec ou sans dessin détaillé.
  • Indiquer clairement qu’il s’agit d’un avis d’ingénieur et NON d’un ensemble coupe-feu homologué • Indiquer les noms du projet et de l’entrepreneur, les conditions inhabituelles et le degré de résistance au feu requis.
  • Fournir une description complète de tous les éléments essentiels de l’ensemble coupe-feu (c.-à-d. le type d’ensemble transpercé, type de l'élément pénétrant, les dimensions de l’ouverture, l'espace annulaire, etc.) requis.
  • Inclure des directives d'installation claires relatives à l'ensemble coupe-feu.
  • Inclure la date d’émission et les signatures d’autorisation sur l'avis d’ingénieur ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’émetteur.
  • Indiquer le numéro des systèmes homologués sur lesquels s'appuie votre configuration.

Les trois étapes pour demander un avis d’ingénieur

  1.  Recueillir tous les renseignements requis concernant le projet et l’application.
  2. Télécharger un formulaire de demande d'avis d’ingénieur Remplir les champs obligatoires marqués d'un astérisque (*). Le fait de fournir des renseignements précis accélère le traitement de votre demande.
  3. Envoyer le formulaire dûment rempli ici. Veuillez inclure un croquis de votre application coupe-feu ainsi que votre formulaire de demande d'avis d'ingénieur. Un membre de notre équipe coupe-feu communiquera avec vous au sujet de votre demande d'avis d'ingénieur.

Télécharger le livre blanc des avis d'ingénieur

Partager