- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- 2025 Fieldwire Boxlock
FIELDWIRE DE HILTI ET BOXLOCK INTRODUIT L'INTÉGRATION EN TEMPS RÉEL POUR LE VERROUILLAGE ET L'ÉTIQUETAGE SUR DES PLANS À LIGNE UNIQUE
OAKVILLE, ONTARIO (6 mai 2025)
Fieldwire de Hilti, une solution logicielle de gestion de la construction leader du secteur, et BoxLock, la plateforme de contrôle d'accès intelligent leader du marché, ont annoncé aujourd'hui une intégration innovante et inédite sur le marché qui fournit en temps réel le statut des dispositifs de verrouillage/étiquetage (LOTO) directement sur les schémas électriques unifilaires. [1]
La nouvelle intégration, officiellement lancée en parallèle de la Semaine de la sécurité dans la construction, événement annuel du secteur, permet aux utilisateurs de Fieldwire d'attribuer des tâches LOTO directement à des schémas électriques à ligne unique. Chaque tâche est synchronisée de manière transparente avec les emplacements LOTO correspondants gérés par BoxLock Control, le logiciel complet de contrôle d'accès de BoxLock. Les mises à jour effectuées sur le terrain via les cadenas intelligents BoxLock ou les étiquettes LOTO sont automatiquement répercutées dans Fieldwire, ce qui permet aux équipes de projet de visualiser immédiatement l'état de sécurité actuel des systèmes électriques sur leurs schémas et plans.
Des procédures robustes de verrouillage/étiquetage sont essentielles à la sécurité sur le lieu de travail. Selon l'OSHA, elles permettent d'éviter environ 50 000 blessures et 120 décès chaque année. Les accidents électriques sont 30 fois plus susceptibles d'être mortels que les accidents du travail en général. Bien qu'ils soient les professionnels les mieux formés en matière de sécurité électrique, les électriciens représentent près d'un quart des électrocutions sur le lieu de travail et 37 % des décès liés à l'électricité dans le secteur de la construction. Cela souligne à quel point l'exposition fréquente aux dangers et le non-respect des procédures de verrouillage/étiquetage de la NFPA peuvent s'avérer mortels, même pour des experts. En intégrant la technologie de contrôle d'accès intelligent BoxLock à la plateforme Fieldwire, les équipes disposent de nouveaux outils pour mieux gérer les sources d'énergie dangereuses, soutenir les efforts de conformité et réduire les risques d'accidents évitables.
Tyler Westfall, spécialiste principal en innovation au sein du groupe Innovation de Rosendin, qui a contribué très tôt au processus d'alignement des normes LOTO de BoxLock avec la NFPA et les processus internes de Rosendin, a déclaré : « Nous cherchons toujours à simplifier la communication entre le bureau, la remorque de chantier et les équipes sur le terrain. Cette solution comble cette lacune en combinant le verrouillage physique avec les schémas numériques que les équipes utilisent quotidiennement comme source d'information fiable.
« Notre intégration avec Fieldwire établit une nouvelle norme en matière de sécurité et de coordination sur les chantiers », a déclaré Brad Ruffkess, PDG de BoxLock. « Les équipes ont désormais une visibilité en temps réel sur le statut LOTO directement sur leurs schémas, ce qui réduit considérablement les risques et simplifie la conformité. Cette avancée souligne notre engagement à transformer les pratiques de sécurité dans le secteur de la construction grâce à un contrôle d'accès intelligent. »
L'intégration répond aux exigences de sécurité critiques en simplifiant les processus de verrouillage/étiquetage, en améliorant la conformité réglementaire et en minimisant les erreurs manuelles. La synchronisation en temps réel garantit que toutes les parties prenantes, des entrepreneurs généraux aux sous-traitants électriciens en passant par les responsables de la sécurité, peuvent gérer en toute confiance les énergies dangereuses de manière sûre et efficace.
« La mise à jour en temps réel des tâches LOTO sur des schémas à ligne unique correspond parfaitement à notre engagement à fournir aux équipes de construction les outils essentiels pour des opérations plus sûres et plus efficaces », a déclaré Puneet Raj, directeur général de Fieldwire. « En combinant les outils intuitifs de planification et de coordination de Fieldwire avec le contrôle d'accès intelligent de BoxLock, nous permettons aux équipes sur le terrain de bénéficier d'une meilleure visibilité, d'une coordination plus efficace et d'une sécurité accrue. »
Principaux avantages de l'intégration:
- Visualisation en temps réel de l'état LOTO directement sur les schémas électriques unifilaires
- La synchronisation bidirectionnelle garantit la précision des mises à jour sur les deux plateformes
- Conformité renforcée aux normes OSHA et NFPA 70E grâce à des pistes d'audit automatisée
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle et réduction des risques sur les chantiers de construction
L'intégration est actuellement disponible pour tous les clients professionnels de Fieldwire et BoxLock. Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration, rendez-vous sur http://boxlock.io/fieldwire.