Skip to main content

Peut-on appliquer un coefficient pour dégrader la résistance de calcul dans le cas où des tiges filetées auraient été ancrées sans nettoyage des trous ?

Posted by Landry Michaudabout 2 years ago
Peut-on appliquer un coefficient pour dégrader la résistance de calcul dans le cas où des tiges filetées auraient été ancrées sans nettoyage des trous ?

Peut-on appliquer un coefficient pour dégrader la résistance de calcul en traction et/ou en cisaillement dans le cas où des tiges filetées auraient été ancrées sans nettoyage des trous ?

Dans le cadre de travaux, des ancrages, fait de tiges filetés type HAS avec HIT HY-200 R V3, ont été posés sans procéder au nettoyage des trous et bien sur sans équipement SafeSet. Peut-on accepter ces travaux sachant qu'il y avait une réserve importante de capacité ?
Y a-t-il un moyen de prendre en compte ce défaut de nettoyage ?

HIT-HY-200,trous non nettoyés

1 Reply
Posted by Anwar Wakarooshabout 2 years ago
Hilti Verified

Bonjour,

Merci pour votre question.

Nous n’avons, malheureusement, pas de tests pour les ancrages installés sur des trous non-nettoyés. Nos tests d’évaluation ont été effectués sur des ancrages installés suivants les modes d’emploi publiés pour la cheville chimique HIT-HY 200-A/-R V3 (Cf Mode Emploi HIT-HY 200-A/-R V3), nous ne disposons donc d’aucun moyen pour estimer une potentielle réduction. Il est, par conséquent, préférable d’effectuer des tests sur site pour s’assurer du bon fonctionnement de l’ancrage.

HIT-HY 200 V3