- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- Power Up
LA TOUTE NOUVELLE GAMME DE PLUS DE 60 OUTILS ET ACCESSOIRES SANS FIL À USAGE INTENSIF DE HILTI RENFORCE LA PLATEFORME DE BATTERIES NURON
La gamme Nuron élargie tout-en-un permet de travailler sans fil sur les chantiers avec des applications plus intensives que jamais grâce à un système de batterie unique et interchangeable offrant une puissance de sortie supérieure.
OAKVILLE, ONTARIO (21 octobre 2025) – Hilti North America, leader mondial dans la fourniture d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants pour le secteur de la construction commerciale, annonce l'élargissement de sa gamme d'outils sans fil Nuron avec plus de 60 outils et accessoires robustes conçus pour amplifier la productivité sur les chantiers comme jamais auparavant. Ces nouvelles innovations s'appuient sur plus de 100 outils à batterie qui ont été lancés avec la plateforme sans fil Nuron en 2022, contribuant ainsi à rendre plus accessible que jamais un parc d'outils entièrement sans fil.
LA ROBUSTESSE RÉINVENTÉE
Lancés en octobre 2025, les derniers outils électroportatifs à batterie Nuron de Hilti offrent des performances équivalentes à celles des outils filaires. Conçue pour offrir une puissance maximale, une autonomie prolongée et une recharge plus rapide, la nouvelle batterie B 290-22, spécialement conçue pour les applications intensives, augmente l'efficacité sur le chantier jusqu'à 25 %. Dans le cadre de l'expansion de la plateforme Nuron, ces outils permettent aux entrepreneurs d'élargir leur gamme Hilti sans changer de système d'alimentation.
Avec une large gamme d'outils destinés aux principaux métiers du bâtiment, les dernières innovations de Hilti couvrent les applications suivantes : démolition, forage, découpe du béton, découpe et meulage des métaux, découpe du bois et compactage des sols. Parmi les nouveautés ajoutées à la gamme Nuron, on trouve notamment :
· Tcronçonneuse sans fil SCN 60-22 : onçue pour la démolition de bois dur et dotée d'une chaîne à grande vitesse pour des coupes fluides.
· Banc de scie sans fil SCT 60-22 : offre une coupe portable et puissante pratiquement partout sur le chantier.
· Plaque vibrante sans fil NVP 15-22 et NVP 20-22 : conçue pour compacter facilement la terre et le gravier.
· Foreuses sans fil DD 110-U-22, DD 150-U-22 et DD 160-U-22 : facilitent le carottage de précision.
· Scie à béton sans fil DSH 900-22 : puissante pour les coupes difficiles dans le béton, le métal et bien plus encore.
· Meuleuse d'angle sans fil AG 30-22 : permet de couper et de meuler facilement divers métaux ; elle est équipée d'une poignée transformable pour une plus grande flexibilité sur le chantier et une fatigue réduite pour l'utilisateur.
· Brise-béton sans fil TE 1000-22 et 3000-22 : offrent une force d'impact élevée conçue pour casser plus rapidement
· Perforateur sans fil TE 70-22 : conçu pour réaliser davantage de perçages par charge de batterie.
UNE SEULE PLATEFORME DE BATTERIE
Grâce à l'introduction de nouvelles technologies et d'outils électriques robustes alimentés par batterie, les entrepreneurs peuvent désormais compter sur une seule plateforme de batteries pour alimenter leurs applications les plus exigeantes, des brise-béton aux scies, en passant par les meuleuses, les perceuses et les compacteurs. La batterie B 290-22 est compatible avec tous les outils et chargeurs Nuron. Elle offre des performances exceptionnelles sans restriction et comble le fossé entre les outils à usage moyen/léger et les outils à usage intensif.
« Hilti est unie par une seule et même mission : améliorer la construction », a déclaré Mike McGowan, directeur régional et PDG de Hilti Amérique du Nord. « Chaque outil, technologie, service et solution que nous développons est conçu pour améliorer la productivité, la sécurité et la durabilité. Grâce à l'élargissement récent de notre gamme d'outils sans fil Nuron, nous sommes mieux équipés que jamais pour alimenter des chantiers entiers, aidant ainsi les entrepreneurs à travailler de manière plus sûre et plus confortable, et à rentrer chez eux pour se consacrer à ce qui compte le plus.
LA BONNE PUISSANCE POUR LE TRAVAIL
Alors que la gamme d'outils sans fil Hilti continue de s'élargir, l'entreprise reste déterminée à fournir à ses clients des outils filaires ou à essence pour les travaux qui exigent une plus grande autonomie ou une durée de fonctionnement plus longue. En proposant des outils sans fil, filaires et à essence, Hilti permet aux entrepreneurs de choisir l'outil adapté à chaque tâche.
Comme tous les outils Hilti, les dernières innovations sont conçues dans un souci de santé, de confort et de sécurité. Elles sont équipées d'un système de réduction des vibrations, d'un contrôle du rebond, d'un système intégré de contrôle de la poussière et d'une ergonomie améliorée qui privilégie le bien-être de l'utilisateur.
À propos de Hilti
Hilti est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés, destinés à l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l'expertise d'Hilti couvre les domaines de la fixation actionnée par poudre, du forage et de la démolition, du carottage et de la coupe au diamant, de la mesure, du coupe-feu, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d'étai et de suspension, des solutions pour la productivité des parcs d'outils ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs.