Passer au contenu principal

Remplacement d'ancrages chimiques

posté par Marie-Ève Bédard6 months ago
Remplacement d'ancrages chimiques

Bonjour, sur mon projet, je dois retirer un ancrage chimique existant et remettre un nouvel ancrage chimique juste à côté. Pour retirer l'ancrage existant, nous allons utiliser les outils de coring de Hilti. Nous allons ensuite percer le trou pour le nouvel ancrage adjacent au trou créé par le coring. Je pensais simplement remplir l'ouverture avec le liant chimique HIT-HY 200 et mettre mon nouvel ancrage. Dans ce cas d'application, puisque le volume de liant chimique sera assez grand, est-ce qu'il conservera quand même toutes ses propriétés mécaniques?

HIT-HY 200,Coring

1 Réponse
posté par Charbel Morcos6 months ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Marie-Eve,

Bien que Hilti ne dispose pas de données d’essais concernant les effets de l’installation d’un nouvel ancrage chimique à proximité d’un trou abandonné, vous êtes déjà sur la bonne direction en remplissant ce trou avec du HIT‑HY 200 V3 et un élément d’ancrage, car il s’agit d’une pratique que des ingénieurs ont déjà utilisée dans ce type de situation. Pour plus d’orientation, veuillez consulter les recommandations ci-dessous:

Au niveau du trou abandonné, concevoir et installer un système d’ancrage chimique afin qu’il se comporte comme un bouchon et renforce la zone concernée. La surface du matériau de base doit être lisse et régulière à l’emplacement de l’ancrage chimique, soit en noyant complètement l’élément, soit en meulant toute partie apparente pour qu’elle soit au même niveau que la surface du support.
Les systèmes d’ancrage chimique et les chevilles à vis présentent généralement un comportement favorable à proximité de trous abandonnés, en raison de leur mode de fonctionnement, comparativement à d’autres solutions d’ancrage post-installé.
Il est recommandé que le nouvel ancrage soit positionné à une distance libre d’au moins 10 mm (environ 0,39 po) du trou abandonné. Cette distance facilite le perçage sans interférence avec l’ancrage existant (par exemple, contact avec celui-ci lors du forage).

Lors de l’installation du nouvel ancrage, il convient de s’assurer que les distances minimales aux bords et les paramètres requis ne sont pas violés pour les ancrages nouveaux et existants. Dans certains cas, il peut être souhaité de se rapprocher d’un bord ou d’un autre ancrage ; cela peut être acceptable à condition de respecter les distances minimales, et une nouvelle vérification de conception pourra être nécessaire en fonction de cette nouvelle géométrie.
Nous comprenons que le système HIT‑RE 500 V3 est parfois envisagé pour des applications en dehors du domaine couvert par les essais Hilti, en raison de l’étendue de ses performances validées. Étant donné que votre application sort du champ d’essais du produit, il est également courant que les ingénieurs aient recours à des essais sur site afin d’évaluer l’acceptabilité de la connexion.

Pour plus d’informations sur le HIT‑RE 500 V3, veuillez consulter les ressources indiquées ci-dessous.
HIT-RE 500 V3


Enfin, toutes les décisions de conception (y compris le choix du système d’ancrage) relèvent de la responsabilité de l’ingénieur responsable du projet (EOR). N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance supplémentaire.

remplacement,Hit-RE 500 V3,abandonné